结果:找到"STM32 IOT 物联 教学",相关内容508条
  • 【安信可新品发布】离线语音方案,让智能家居控制从此“动口不动手”
  • 【安信可新品发布】离线语音方案,让智能家居控制从此“动口不动手”VB-01/VB-02是深圳市安信可科技有限公司开发的一款离线语音识别AI模组,具有超低成本,高可靠性,通用性强的特点。一、产品性能VB-01/VB-02在语音识别技术上实现了高可靠的唤醒识别率、更远距离的唤醒、更低误唤醒率、更强的抗噪音能力、更快的响应识别时间,以及免联网的纯离线识别。VB-01采用了高性能32位处理器,芯片内置语音识别神经网络计算所需要的DSP指令增强单元以及MCA算法硬件加速器,AI算法与芯片架构深度融合,搭载语音识别算法,语音增强、降噪等声学前端处理算法,为智能设备提供优秀的远场环境下语音控制、语音交互能...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 离线语音;网;IoT 发帖人:kkkkkat 发帖时间:2021-07-31 10:31:00
  • 基于中移物联网NB-iotM5311OpenCPU开发RTU(远程遥测终端单元)
  • M5311是一款高性能、低功耗NB-IoT无线通信模组,满足中国移动蜂窝物联网通用模组技术规范。尺寸仅为16mm×18mm×2.2mm,能够最大限度地满足终端设备对小尺寸模块产品的需求,有效地帮助客户减小产品尺寸并优化产品成本。供电电压低至2.1V,支持AA干电池,能够最大限度地压榨电池,可以帮助客户获得更长的终端寿命。提供丰富的外部接口,支持外接传感器设备.本案例采用M5311的OpenCPU进而减少一个核心MCU,控制生产成本,提高竞争力,可大量铺设.硬件外设接口包括GPIO、I2C、SPI、PWM、ADC、RTC、FLASH、UART等●支持水计量,电计量和时间计量;●先进的NB-Io...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: NB-iot OpenCPU 网 RTU 发帖人:自强不息的波波 发帖时间:2020-09-29 15:05:00
  • 为高逼格STM32物联网实战开发板拍了2张高清图片
  • 为高逼格STM32物联网实战项目开发板拍了几张高清图片,你值得拥有。淘宝店-硬件家园,预售中,加工预计20天。固定周六晚上20:30直播HAL库软件教学,全新的软件框架,模块化编程技术,持续半年之久。😁😁😁
  • 所属专栏: 技术交流 标签: STM32 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-08-15 17:36:00
  • ​好消息-STM32物联网实战开发板问世
  • 好消息,硬件测试ok,在学员帮忙查错的情况下,硬件一次性搞定(10多年的开发经验,电源方面我非常有信心),周六晚上20:30直播STM32焊接以及硬件调试方法,下周一预售开发板,下周开始进入软件教学,先进行基于HAL库的裸机开发,以后扩展操作系统开发教学,此开发板集成了很多外设,扩展接口非常丰富,可以微信公众号(硬件家园)查看详细的需求文档。硬件家园是边设计边教学,产品思维模式,带着做项目,全流程设计,软硬件均模块化设计,其中软件方便编辑阅读移植与修改,目标是让学员有能力独立负责项目,设计内容可以轻松的运用到产品中,需要增长开发经验的朋友,可以持续跟进,goodluck。🤪
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: STM32 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-07-31 07:27:00
  • STM32物联网实战项目教学视频下载-连载
  • 目前正在进行STM32物联网实战项目,教学视频免费下载,持续更新。目前完成了需求,评估,原理图设计,PCB设计,马上进入硬件调试,软件设计阶段。STM32物联网实战项目-视频分享下载链接20200716.zip
  • 所属专栏: 技术交流 标签: STM32 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-07-28 13:06:00
  • PCB设计全程直播-STM32物联网实战项目
  • 直播通知:内容:STM32物联网实战项目PCB设计-03布局,布线日期:2020年7月18号周六时间:20:30时长:2小时直播通知链接:https://mp.weixin.qq.com/s/oFEhdpGw0YMdq9jnzzboJQ
  • 所属专栏: 技术交流 标签: PCB STM32 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-07-16 10:38:00
  • STM32物联网实战项目需求调研
  • STM32物联网实战项目需求调研腾讯视频:https://v.qq.com/x/page/q09647ycsmj.html
  • 所属专栏: 方案教程 标签: 实战项目 STM32 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-05-10 11:34:00
  • NB-IoT标准演进R13-R14
  • 2019年7月17我国完成了IMT-2020(5G)候选技术方案的完整提交。据悉,在提交的方案中,NB-IoT技术被正式纳入5G候选技术集合,预计2020年6月ITU将正式宣布5G技术方案的诞生。而NB-IoT也将成为未来5G物联网主流技术。截止目前,NB-IoT在全国范围内完成了超过300多个城市的覆盖,终端连接数已经超过6000万,且每年以千万级的数量在递增,覆盖了智慧城市、环保、农业、医疗、物流等各个行业。NB-IoT连接量最大的细分应用领域是表计及消防应用领域,燃气表、水表均已经超过了1000万接入量,烟感也有较大量级的出货。尤其2019年,NB-IoT在表计领域得到了快速增长,在表...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NB-IOT, 发帖人:eSIM物联工厂 发帖时间:2020-02-21 14:18:00
  • 过来人和你谈谈如何学STM32?
  • 1.首先我们先看看与STM32相关的文档我们假定大家已经对STM32的书籍或者文档有一定的理解。如不理解,请立即阅读STM32的文档,以获取最基本的知识点。如果你手上拥有ST官方主推的STM32神舟系列的板子,那么光盘都会配好这些文档,STM32的学习与ARM9的学习有一个很大的区别。ARM9的学习一般是需要购买书籍的。比如三星的S3C2440,官方的文档都是英文的,大部分工程师只能去看国内出版的书籍。英文好的同学,请不要以为你很牛,可以只看英文文档。毕竟你是中国人,你最熟悉的,理解最好的还是中文。看英文的速度还是比看中文慢一些,我们要的是最短的时间,而不是追求短时间内记住所有细节。当然,如...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 嵌入式 STM32 发帖人:小小程序猿 发帖时间:2019-07-04 15:55:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: